This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:安装 bin 文件无法正常工作?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583885/linux-tda2evm5777-the-install-bin-file-cannot-work-normally

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

尊敬的:

现在我在   VMware Workstation 12 Pro 中安装了 VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin,但根据 Vision SDK (v02.12.00) Linux User Guide.pdf 执行命令时没有发生任何情况

以下是我尝试的命令,但实际上,安装工作无法启动。

Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$ bash
Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$./VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin

Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$ chmod 777 VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin
Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$./VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin

Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$ chmod A+x VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin
Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$./VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin

Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$ sudo chmod A+x VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin
用于 meng 的[sudo]密码:
Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$./VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin

您能给我一些建议吗?

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    在执行"chmod"并发布输出后、是否可以运行"ls -l "?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$ ls -l

    共计1783116
    -rwxrwxrwx 1菜单菜单1825904135 2月20日18:21 VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin

    上面提到的是"ls -l "之后的输出信息、

    您能否根据这些信息为我提供一些建议?

    抱歉、我有一些有关 Linux 操作系统的知识信息?

    BRS、
    门格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    是否可以运行以下命令:

    uname -a
    LSB_RELEASE -A
    文件 VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin

    并布置输出?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yordan,

    感谢你的答复。

    以下是遵循您的建议的输出消息

    Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$ uname -A
    Linux Ubuntu 4.4.4.0-59-generic #80-Ubuntu SMP 周五1月6日17:47:47 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


    Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$ lsb_release -A
    没有可用的 LSB 模块。
    分销商 ID:Ubuntu
    说明:Ubuntu 16.04.1 LTS
    发布日期:16.04
    代号:Xenial


    Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$文件 VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin
    VISION_SDK_02_12_00_00_setuplinux.bin:elf 32位 LSB 可执行文件、英特尔80386、版本1、静态链接、已剥离


    Meng@Ubuntu:~/TDA2X/VisionSDK_2_12$

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    在运行安装程序之前、您能否尝试以下操作:

    sudo apt-get install lib32stdc++6 lib32z1 lib32z1-dev lib32ncurses5 lib32bz2-1.0

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    根据 2.2.3

    用于构建的其他必需软件包

    确保这些软件包/工具已安装在安装计算机上

    uname、sed、mkimage、dos2unix、dtrx、 整体式、git、玉米螺杆

    要安装$>sudo apt-get 安装

    在我输入以下命令后、

    Meng@Ubuntu:~/vision_sdk_02_12_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro$ sudo apt-get 安装 uname

    以下信息显示:

    PT-get 安装 uname
    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    E:无法找到软件包名称

    我知道导致此问题的原因是什么? 可以给我一些建议吗?

    路径是否正常?

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    "路径正常?"

    我的意思是安装路径:

    Meng@Ubuntu:~/vision_sdk_02_12_00_00/ti_components/os_tools/linux/linaro$ sudo apt-get 安装 uname

    BRS、

    门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    在这种情况下、路径无关紧要-"apt-get install"命令将新软件添加到 Linux 安装中。
    关于"uname":您不需要安装它、您已经安装了它(您可以在终端中运行它、
    它用于获取有关内核的信息:版本、构建日期等)

    此致、
    Yordan