This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:RBL 和 U-boot

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584476/am3358-rbl-and-u-boot

器件型号:AM3358

您好!

 我有一个简单的问题! 为什么 RBL 无法将 u-boot 直接加载到 DDR? 我们为什么需要 SPL 来实现这一目的?

我们是否可以跳过 SPL?

谢谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为 ROM 代码不会初始化 EMIF。 这由主引导加载程序(SPL)完成、该加载程序从内部 RAM 执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RBL 不初始化 EMIF 有什么原因吗? 是否是代码大小问题? 或者,这样做没有任何意义,因为 RBL 不知道哪种 DDR 连接到 EMIF? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROM 代码无法识别 DDR 类型、配置和 PCB 布局。 所有这些数据都是配置到 EMIF 所必需的、并且在 SPL 中传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 非常感谢