请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 您好社区,
我在32位微控制器上工作、但有一点难理解 AM335X 复位序列。
1)从 TRM 页面编号4098“Rom Memory map”开始,从0x20000到0x2bFFF,
2)但@映射页码155显示引导 ROM 代码范围为0x4000_0000至0x4001_FFFF
我真的不理解这些差异。 是否有人能帮助理解1)和2)
此外,在复位 PC 后加载了什么地址? 如何控制 RBL 代码?
提前感谢。
Kiran