工具/软件:Linux
我已经尝试使用 DVSDK_2_10_00_17进行 jpeg 编码以成功创建编码实例,但当我尝试创建解码一致性时,遇到了一些类似的问题
上面是 erro、从下面我们可以看到 ENGINE_OPEN 不执行、那么如何处理"渗出故障"? 是否有人可以提供一些建议? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我已经尝试使用 DVSDK_2_10_00_17进行 jpeg 编码以成功创建编码实例,但当我尝试创建解码一致性时,遇到了一些类似的问题
上面是 erro、从下面我们可以看到 ENGINE_OPEN 不执行、那么如何处理"渗出故障"? 是否有人可以提供一些建议? 非常感谢!
您好,
1) 1)请参阅 DVSDK 中的此文件、以将解码模块包含在 cfg 文件中、
gstticodecplugin_dm365.cfg
2) 2)确保将您的引擎名称更改为 Engine_open、并确保.cfg 文件中的引擎名称相同。
请提供一些其他详细信息以进一步简化调试、
1)附加.cfg 文件(涉及引擎创建)。
2) 2)日志导出 CE_DEBUG=3。
谢谢、此致、
Vishwanath Patil
尊敬的用户4358345:
请浏览 jpegdec 用户指南 codecs-dm365_4_02_00_00/packages/ti/sdo/codecs/jpegdc/docs,这些指南将帮助您了解需要用于解码的最少内容。
DVSDK-DEMO 没有 jpegdec 请仔细进行更改这是我觉得最好的参考 gsttiimgdec1.c。 DMAI_DEBUG 和 CE_DEBUG 将提供更多信息,这将有助于调试。
如果您有多个问题、请打开不同的主题并共享日志。
谢谢、此致、
Vishwanath Patil