This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:处理1080i60而不使用去交叉

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583708/linux-am5728-processing-1080i60-without-deinterlace

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我完成 了   使用 TI VPE (去花边)制作去花边内容(1080i60)的过程、然后在电视显示分辨率(1080p)上进行了正确的工作。

在电视显示屏(1080i)上、  无需使用内容(1080i60)  与 TI VPE (去隔行)进行隔行扫描。

由于 仅具有偶数/奇数字段的解码 YUV (1920x540)被感应到电视显示屏(1080i)、并且电视 会产生 接收 到偶数/奇数字段的去花边。

我 找不到  没有 TI VPE (去花边)的偶数/奇数 YUV 解码1080I60连特斯  可以在电视(1080i)上显示。

我 知道、使用  libducati/libdce 对1080I60内容进行解码的 gstreamer 进程 和1920x540 YUV  (只是奇数或偶数)解码的结果显示在30FPS 上。

我 奇怪地发现 ,1920x540 YUV ( 它只是偶数或奇数场 <-- IVAHD) 以 60 FPS 的速率在电视显示屏(1080i)上发送 DSS, 电视 显示为2xFastForward。

如何 制作电视(1080I60)制作隔行条?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述用户="JOONHO LEE"]如何 制作电视(1080I60)制作隔行?[/QUERPI]

    如果我理解您的问题、请检查以下 e2e 主题:

    e2e.ti.com/.../520838

    您使用的 gstreamer 流水线是什么?

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 玛格丽塔。

    我的问题标题有问题。 很抱歉。

    我 可以使用  您的 TI PSDK 在电视显示屏(1080i)上轻松处理它。

    我 完成了1080i60连特斯解码(例如、 TS、PS)和使用 VPE (视频处理引擎)进行隔行扫描、 并显示在电视显示屏(1080p60)上。

    我已经对主 gstremaer 源代码和 TI 插件(libducati、libdce)和 libdrm 进行了陈述、然后移植了我们的平台(中间件)。

    但是、现在1080i60参赛者(例如、 当用户拥有电视显示屏(1080i60)时、无需 TS、PS)来去去除 AM5728板的间距。

    目前,当我不使用 VPE (视频处理引擎)时 ,libdce 的 VIDDEC3_process 结果 和 libdce/libducati 的示例为 width (1920)和 Height (540) outArgs->displayBufs.bufDesc[0]。activeFrameRegion。

     该 YUV 是奇数字段还是偶数字段宽度(1920)/高度(540)?  当我 在33ms 内将此 YUV 发送到具有扩展(1920x1080)的 DRM 显示(DSS)时。 正确显示。

    但是,如果我详细地看电视显示屏,则由于特写(1920x540 -> 1920x1080),画面不流畅。

    如何 从       1080i60  内容(TS、PS)解码偶数/奇数帧 ?   电视(1080i)如何 进行  去花边设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我询问了有关解码器的专家。

    "解码器在输出缓冲器中提供两个字段、一个字段在另一个字段的下方。 第1个申请1920x540,第2个申请1920x540。 第一个是奇数,第二个是偶数。”

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita。
    他非常友好地回答了这个问题。
    我可以从您那里获得偶数/奇数字段。 YUV 偶数场尺寸为1920x540、YUV 奇数场尺寸为1920x540。
    我不知道如何在 HDMI (1080I60)上交错该 YUV。
    换句话说、HDMI (1080I60)的奇数行必须与 YUV 奇数字段匹配、HDMI (1080I60)偶数行必须与 YUV 偶数字段匹配。
    我需要您的帮助或示例源。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我不是 DSS 专家、但请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../570229

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔