This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368 UART 引导

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583743/tms320dm368-dm368-uart-booting

器件型号:TMS320DM368

你(们)好

我们在 Leopard TB-02上使用 DM368。 我正在尝试使用 UART 启动 DM368。 我没有找到从 UART 启动电路板的任何过程。 我已经为 UART 选择了开关设置。 控制台中正在继续显示"boot me"(引导我)打印内容。 我正在尝试使用超级终端传输 UBL 文件。 我尝试了所有的传输模式、如 X 调制解调器、1K X 调制解调器、Kermit。 文件未被传输。 我看到过一些与 UART 启动相关的线程。 我发现其他人正在使用一些串行闪存应用程序、例如 sfh_DM368.exe 和 SLH_DM36x.exe。


这些应用程序对于 UART 引导是否是必需的?? 如果是、我可以在哪里找到这些应用进行下载。

此致、

Pranay Kumar K