This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:设置错误

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577876/linux-omap-l138-setup-error

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

我尝试将 DVSDK DVSDK_Omapl138-EVM_04_03_00_06_setuplinux 安装 到 Ubantu 10.4 LTS、我遇到了如图所示的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试执行:

    sudo dpkg-reconfigure dash
    
    出现提示时选择"no"。 


    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sudo dpkg-reconfigure dash 后
    我遇到另一个错误
    fakeroot 错误

    我尝试安装此命令
    sudo apt-get install fakeroot


    但我得到的误差如下所示

    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    E:找不到软件包 fakeroot
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它是32位还是64位 Ubuntu 版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ubuntu-10.04-desktop-i386
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此链接:
    www.howtoinstall.co/.../fakeroot

    在安装 DVSDK 之前,您还应安装 Code Sourcery 工具:
    processors.wiki.ti.com/.../GSG:_Installing_the_Software_for_OMAP-L1

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何下载此文件? 它需要注册。 任何其他链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

           安装 arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin 后 、我尝试安装 DVSDK_Omapl138-EVM_04_03_00_06_setuplinux  、但我得到了 Erro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您仍然看到 E:在执行 sudo apt-get-install fakeroot 时找不到软件包 fakeroot、您是否可以尝试通过 Ubuntu 软件中心安装 fakeroot?
    您也可以尝试 apt-get 更新。
    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../84261

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔