请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们使用 DM6437、并具有 AAC-HE 音频解码器版本01.30.01.000。 此解码器不解码 LATM AAC 音频。
我们的 DVSDK 是 DVSDK_1_11_00_00。
在这些论坛的其他地方、我看到 AAC-HE 解码器的更新版本 v01.30.10000确实支持 DM6467的 LATM AAC。
我想知道该版本是否支持我们的 DM6437、
如果支持,我们在哪里可以获得 v01.30.10000解码器?
谢谢,期待您的回复!