This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584119/linux-processor-sdk-am335x-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 TI AM335x 上运行的 Linux 3.12。

基本上、我正在测试 PTP 以同步到 GPS 主设备。

测试系统 GPS 通过以太网连接到 CPU、GPS 配置为发送对等模式。

我可以使用 E2E 模式成功进行测试、没有问题。

以下是使用 P2P 模式测试时的问题。

root@phycore-am335x-1:~# ptp4l -i eth0 -m -P

ptp4l[2103.623]:选择/dev/ptp0作为 PTP 时钟
ptp4l[2103.653]:端口1:初始化时侦听初始化
ptp4l[2103.657]:端口0:初始化时侦听初始化
ptp4l[2103.724]:端口1:新的外部主控001d7f.FFFE.8002f7-1
ptp4l[2103.849]:端口1:接收到 PDELAY_REQ、但没有时间戳
ptp4l[2104.658]:轮询 TX 时间戳时超时
ptp4l[2104.659]:增大 TX_TIMESTAMP_TIMEOUT 可能会纠正此问题、但它可能是由驱动程序错误导致的
ptp4l[2104.659]:端口1:发送对等延迟请求失败
ptp4l[2104.659]:端口1:侦听 FAULT_DETECTED 上的故障(FT_UNspecified)
ptp4l[2120.707]:端口1:侦听 FAULT_cleared 时发生故障
ptp4l[2120.865]:端口1:接收到 PDELAY_REQ、但没有时间戳
ptp4l[2121.714]:轮询 TX 时间戳时超时
ptp4l[2121.715]:增大 TX_TIMESTAMP_TIMEOUT 可能会更正此问题、但它可能是由驱动程序错误引起的
ptp4l[2121.715]:端口1:发送对等延迟请求失败
ptp4l[2121.715]:端口1:侦听 FAULT_DETECTED 上的故障(FT_UNspecified)