This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L137:OMAP-L137使用哪种 RTOS? DSP/BIOS、SYS/BIOS 或 TI-RTOS?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583655/rtos-omap-l137-which-rtos-to-use-for-omap-l137-dsp-bios-sys-bios-or-ti-rtos

器件型号:OMAP-L137
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在从事一个使用 OMAP-L137作为主应用处理器的项目。 我们将在用例中同时使用 ARM9和 DSP CC674x。

我希望使用 TI 的 RTOS 来评估它的 USB 设备端驱动程序性能。

我对 DSP/BIOS 和 SYS/BIOS 软件包感到困惑。 还有一个 TI-RTOS 软件包。

上面的哪一项以及其中的哪个版本将支持 OMAP-L137、包括 USB 器件端驱动器?

此外、我应该使用哪个兼容的 CCS 版本?

我在 TI 有一个注册帐户、请指导我访问支持的 RTOS 和 CCS 的链接、以启动 OMAP-L137并能够使用 USB 器件端驱动程序。

感谢你的帮助。

 

此致、

Yusuf Husainy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    这是一款相当成熟的器件、因此该器件上当前提供的 BIOS 驱动程序基于 BIOS6.x、您可以在此处找到:

      
    BIOS PSP 版本02.00.01 (DA830的版本也适用于 C6747/OMAPL137器件)。

    请n`t、我们在此产品中不支持 USB 驱动程序。 此器件的软件正在更新、以便我们可以支持 TI RTOS 和最新的 CCS 进行开发、但此版本仍不提供 USB 驱动程序。

    如果您的项目要求这样、请联系您当地的 TI 销售人员、并要求他们向 BU 提出此请求。 如果这是一项新的开发、那么您还可以查看 OMAPL138、它在使用 Linux OS 的 ARM9上提供 USB 驱动程序支持。

    此致、
    Rahul