This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:有时我可以进入 rootfs、但有时我可以#39;T.为什么???

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584281/linux-am4378-sometimes-i-can-get-in-rootfs-but-sometimes-i-can-t-why

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

我将主板内核、dtb 文件和 rootfs 移动到 sd.重新启动大约五次后,我可以进入 rootfs 一次.有时我会在那里停止:

或在此处停止:

有时,我可以获得 rootfs 成功。

可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK? 这也是 TI 官方参考设计还是定制电路板?

    您能否使用最新的 TISDK 03.02.00.05进行测试?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 ti-sdk、电路板是我的定制板 、它基于 AM437X_EVM.I 端口 u-boot、来自 das u-boot-2014.04、来自 das 官方网站。

    u-boot 代码是错误?还是电路板错误?