This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2H:如何在 TI-RTOS 中设置系统时钟?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584120/rtos-evmk2h-how-do-i-set-sys-clk-in-ti-rtos

器件型号:EVMK2H

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我使用 K2H 板。  我重新配置 DSP 系统时钟。 我设置 DSP 输入时钟。 我检查的是1S 计数器、但1S 不是1S。

我想、如果 DSP 时钟发生变化、TI-RTOS 设置也会发生变化。 但我找不到 TI-RTOS clk 设置。

我是否应该知道如何在 TI-RTOS 中配置时钟设置。

此致。

Shin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    仅为了澄清、您的时间是否不足1秒或更长? 您如何验证1秒延迟? 您可以使用 BIOS_setCpuFreq()函数来设置系统时钟频率。

    请告诉我这是否有帮助、
    伊曼纽尔