请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件:CC1101、 AM3358
大家好、团队、
但愿你一切顺利。
是否有可与 AM335x 上的 CC1101轻松兼容的驱动程序?
客户 的研究表明、用户空间 SPI 使用将被内核进程抢占并延迟其使用。
他们 已经开始查看 PRU、但希望有一种方法来加快开发速度。
有什么建议吗?
问题:
CC1101通过 SPI 进行响应、但数据不正确。 让 CC1101与竞争对手的 MCU 合作 多年。
AM335是一种全新的器件、开发环境也是如此。 电路板上的用户空间代码似乎不适用于以下实现:
struct SPI_IOC_transfer [3]; //传输结构
//发送 SPI 消息(上述所有字段,包括缓冲区)
int status = ioctl (fd、SPI_IOC_MESSAGE (3)、&transfer);