This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:工业 SDK 中的 IEEE 1588

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583618/processor-sdk-am335x-ieee-1588-in-industrial-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSSYSBIOSSDK-IND-Sitara

我看到了以下文档、其中提到了工业 SDK 中的精密时间协议(PTP)示例:

高可用性
无缝
冗余
(HSR)
以太网
适用于变电站
自动化

该文档链接到 AM335x_SysBIOS_Industrial_SDK 01_01_03_03的下载页面。  我已经下载/安装了此示例、但并不能立即发现此示例所在的位置。

在哪里可以找到所述示例?

请参阅以下文档的屏幕截图。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISDK 团队已收到通知、并将在此处作出响应。 请确保在 Sitara 论坛页面 e2e.ti.com/.../580869上阅读有关 ISDK 支持的声明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Biser。


    我看到有人将您的回答标记为建议答案。  我想清楚的是、我仍在等待 ISDK 团队的回答。 (我不希望忽略此线程)。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否查看下载页面中提到的 SYSBIOSSDK-IND-Sitara? 请参阅 直接链接

    此 SDK 包含 HSR 应用程序、地址为$(IA_SDK_HOME)\examples\HSR_prp_app\HSR

    此致、
    Nijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Nijin、我找到了它。

    Steve