This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28234:无法使用 SYS/BIOS 编译工程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28234, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584330/rtos-tms320f28234-failed-in-compiling-project-with-sys-bios

器件型号:TMS320F28234
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我无法使用器件 TMS320F28234编译我的项目。 我的项目是 SYS/BIOS。 以下是错误。 您能给您一些启示吗? 非常感谢!

'生成文件:./task.cfg'
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_46_04_53/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t devkits.target.Generic -p ti.platforms.tms320x28:TMS320F28234 -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.12.0.STS "--compileOptions "-g -optimize_with _debug""./task.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
subdir_rules.mk:124:目标'Build-15646591-InProc 的配方失败
JS:"./config.Bld"、第10行:错误:在路径'C:/ti/bios_6_46_04_53/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;..'中找不到名为'devkits.target.General'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在该目标名称。
xdctools_3_32_01_22_core\gmake.exe:`没有规则使目标.configuro'。 停下。
JS:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-15646591-InProC]错误1.
gmake:***[build-15646591]错误2.
gmake[1]:离开目录'C:/Software/Firmware/FirstDrive/workspace_v7/sysbios_f28335/Debug
subdir_rules.mk:121:目标'build-15646591'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yue Li2、
    目标 devkits.target.Generic 可能不是您要使用的目标。 尝试在 Project Properties->CCS General->RTSC->Target 中切换到 ti.targets.C28_large。