This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关旧产品的信息

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582510/informations-about-old-products

在哪里可以询问有关旧产品(CPU、MCU)示例 TI486处理器的信息? 非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、我们正在积极寻找您获取此信息的最佳地点。

    谢谢
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    目前、TI 不为 TI486器件提供任何支持。 您查找的器件相当旧、TI 强烈建议您考虑更新至更新的器件。 有关微处理器的完整列表、请访问 www.ti.com/.../embedded_processor.page。 如果您对活动设备有任何疑问、请随时在新帖子中发布您的评论/问题。 如果您更喜欢使用 TI486、则需要考虑利用第三方提供额外支持。

     

    谢谢你

    Bhavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自捷克共和国的 IM CPU 收集器。 我想为我的收藏夹提供有关 TI486器件的信息、我还想在有关 CPU、MCU 和 DSP 的旧目录、出版物和其他材料中进行介绍。 您能帮我任何人解决这个问题吗? 我也可以购买这些出版物。 非常感谢。