This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:缺少 K2G ICE 板原理图 PDF

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584193/66ak2g02-missing-k2g-ice-board-schematic-pdf

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:K2GICE

 现在、我希望下载原理图 PDF (生产原理图(RevD) PDF (修订版 A))。 但是、ZIP sprr264a 包含 BRD 布局 PDF、但不包含原理图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    请参阅技术文档选项卡: www.ti.com/.../k2gice

    在设计文件(7)部分中有一个量产原理图(修订版 D) PDF (修订版 A)链接。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    是的、但是您是否下载了该文件并查看了该 zip 文件?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、刚刚完成了。 让我看看实际的原理图文件。

    当我发现有用的东西时/如果我发现有用的东西时、我会回来。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    查看此主题:
    e2e.ti.com/.../2141987

    似乎尚未安装所有文档/SW 版本。

    我已经开始了一个离线讨论、尝试解决这个问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们已报告此问题、并将与互联网营销团队合作解决此问题。

    同时、我已将原理图离线发送给您。 解决此问题后、我将在此处发布指向 TI.com 下载链接的链接。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    生产原理图(RevD) PDF (修订版 A) zip 文件具有 PCB 层图、但 K2GICE 生产原理图(修订版 D) Orcad 数据库 DSN (修订版 A)具有本机原理图文件。 我已经从这个本机文件创建了 PDF 并附加在这里。 我们很快将在产品文件夹中更正此错误。

    e2e.ti.com/.../MS_5F00_TI_5F00_K2GICE_5F00_SCH_5F00_REVD.pdf

    此致、

    SENTHIL