This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:无启动界面

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584234/linux-processor-sdk-am335x-no-splash-screen

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!
我已升级到 SDK v03.02.00.05。
现在、启动期间不会显示启动屏幕。

显示驱动程序工作正常。 启动后、将显示控制台登录。

有人可以帮帮我吗?

G、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 这在最新的 SDK 上未启用(我在 AM57xx GP EVM 和 AM335x 入门套件上进行了测试)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 如何启用闪屏?
    有必要显示设备处于活动状态...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要创建一个在启动时启动/etc/init.d/psplash.sh 脚本的 systemd 服务。
    有关如何创建服务文件的信息、请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../539060
    e2e.ti.com/.../2055116

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢!

    现在我还有另一个问题:进度条不起作用。