This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:IP 和主机名之间的差异

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584170/rtos-ti-rtos-mcu-difference-between-ip-and-hostname

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

您好!
我们将 TM4C1294XL Launchpad 与 CCS V6、TI-RTOS V2.16配合使用
我们已经尝试过许多与 http 相关的示例,并对 该“www.example.com”有疑问,我们尝试使用本地服务器 IP 来提供名为“Request Uri”的大字符串,以代替我们的本地服务器 IP。
我能不能用 IP"比如:192.x.x.x"来表示这个 ww.example.com、如果是、如何转换为 IP 间值。

请您详细说明这背后的原理。

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您必须使用 HTTP 端口附加 URL、通常为80:

    192.x.x.x:80

    Alan