This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:IEEE1588

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583022/rtos-ek-tm4c1294xl-ieee1588

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

是否提供 IEEE1588应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个应用手册? 标题是什么?

    或者、您是否询问是否存在涵盖 IEEE1588协议的应用手册?

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道有哪些资源可以将 IEEE1588整合到使用有线 LAN 和无线的产品中、例如应用手册或示例。

    谢谢你
    此致
    帕维特拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您正在使用 TI-RTOS 和 NDK 堆栈? 只需确认(不是 lwip)

    我不确定我们有什么可用的东西。 我在内部询问。

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用的是 TI RTOS 和 NDK。 我从阅读应用手册中了解到、NDK 位于运算 BIOS 之上、TI RTOS 也是如此。 即 TI RTOS 和 NDK 在 BIOS 之上的应用堆栈中处于相同的级别。 这意味着我们无法使用 TI RTOS 接口来调用 NDK。 我是对的吗?

    无论 NDK 如何与 TI RTOS 配合工作,我都想知道如何具体调用在 Tiva 系列以太网控制器中定义的 IEEE1588函数:TI 是否有任何材料可以帮助实现这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待团队中的另一个部分。 我在一个文档中看到、可能有一个有关如何使用 IEEE1588的示例。 这是一个不同的 h/w 平台、但这可能会为您提供一些见解。

    NDK 本身不支持 IEE1588。

    您可以看到我在这里发布的主题:

    e2e.ti.com/.../2144578

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业 SDK 团队在其 ISDK 产品中提供了 PTP 的示例协议和用法。  尽管此 SDK 适用于与您使用的硬件平台不同的硬件平台、但它包含所有源代码、您可以对其进行研究、以了解如何在您的平台上实现它。

    请点击上面的链接查看 ISDK 团队的回复、下载 Nijin 推荐的产品版本并查看他提到的示例。

    我还检查了它、发现 PTP 组件位于 SDK 中的以下位置:

       C:\ti\SysBIOS_ind_SDK_02.01.03.02\SDK\protocols\PTP


    请注意、如果您对该 SDK 中的 HSR 示例或 PTP 实现有任何疑问、则应咨询 ISDK 团队。  他们似乎在月底更改了他们的支持模式、因此您可能需要通过电子邮件发送此处显示的地址以获得帮助:

    https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/580869

    Steve