This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:DRA744 HCSL 端口

Guru**** 2610585 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584001/dra744-dra744-hcsl-port

器件型号:DRA744
主题中讨论的其他器件: CDCM9102

我的客户正在使用我们的 JAC DRA744开发仪表组  、他们需要使用  WiFi 模块连接 DRA744  
  Wifi 模块 使用 LVPECL 运行 ;Jac DRA744 端口是一个 HCSL, 为了管理两种不同的规范(调制解调器 LVPECL 和 DRA744 HCSL),我建议使用 CDCM9102,但问题是:  我们是否需要向调制解调器添加 Jac DRA744端口的缓冲器?  或者 Jac DRA744的风扇能够管理接口而不使用任何 外部缓冲器吗? 连接长度为200mm
 ,但我需要您的帮助来确定是否需要添加外部缓冲区

除了下面的要求、我还需要其他信息。
>100Mhz   时钟是否可用于外部时钟驱动器?
>   我询问、因为我将决定什么是外部时钟驱动器的最佳解决方案
>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!
    我不确定我是否完全理解您的问题。 CDCM9102已经是一款时钟发生器/驱动器。 它有2个输出:一个到 PCIe 插槽/器件;一个到 DRA744。 在这种情况下、DRA744将接受时钟、而不是生成时钟。 CDCM9102和 SoC 之间无需缓冲器。

    此致、
    STAN