This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:手动问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583974/tda2hg-manual-question

器件型号:TDA2HG

在电源说明下的手册中:   

信号名称是 vddshv3、其中包含通用电源组引脚的双电压(1.8V 或3.3V)电源说明

请告诉我这些通用电源组引脚是什么?  它们是否包括多通道音频串行端口(McASP)?  

最后、 TI 是否提供了任何文档来详细了解 McASP 对于时分多路复用(TDM)流非常有用?

谢谢、

Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    请忽略对电源组的引用。 它们是传统的、对用户意义不大。

    相反、请在 DM 中搜索表4-2中的"vddshv3"。 焊球特性。 您会发现所有器件焊球都是通过 vddshv3供电的。 是的、MCASP 就是其中之一。

    对于 MCASP 硬件和低级软件、很好的起点是器件 TRM 中的 MCASP 章节。

    对于 Linux 驱动程序、请参阅以下文档:

    此致、

    STAN