请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
您好!
我尝试在 BeagleBoneBlack 上使用 SDK 附带的预构建映像。 BBB 连接到 HDMI 触摸屏。 启动时、触摸屏显示"Please wait..."(请稍候...)。 但是、它永远不会引导矩阵 GUI。
我可以看到 matrial_browser 在端口80侦听。 我甚至可以远程连接到它、并在浏览器中进行渲染。 当我远程连接到显示器时、它确实询问我是否连接了本地显示器、我说是、但没有改变。
在我看来、预编译的图像找不到显示。 我运行 modetest、可以在连接器 id 26处看到它。 因此、我构建了 SDK 并从构建的映像进行了尝试、结果相同。
我很确定硬件是否正常、因为随附的 eMMC 上的映像可以正常运行显示器。
我确信我在做一些愚蠢的事情。 是否有明显的指针?
谢谢、
Nathan