请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 尊敬的先生:
当我为电路板构建自定义 U-Boot 时、我会遇到致命错误"linux/compiler-gcc5.h: no such file or directory (linux/compiler-gcc5.h:无此类文件或目录)"
编译已终止。"
uBoot 版本:u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00
工具链:gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf
命令:make O=AM335x cross_compile=arm-linux-gnueabihf- arch=arm AM335x_evm
如何解决问题?
谢谢、此致
Raja