This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:支持串行器/解串器内部的内部交流耦合

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584048/tms320c6678-support-for-internal-ac-coupling-inside-serdes

器件型号:TMS320C6678

您好!

如果我不想在串行器/解串器数据线路(SRIO)上使用外部电容器,我是否可以将串行器/解串器配置为内部交流耦合,并且只需将导线连接到另一个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应严格遵循此处提供的设计建议:
    processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Multicore_Device_Family_Schematic_Checklist
    请参阅此 wiki 中的 SERDES 和 SRIO 部分:
    SRIO
    路由必须支持5Gbaud 操作。
    差分对的长度必须匹配。
    数据通道需要使用直流阻断电容器、并且应在 RX 端实现
    SRIO 差分 TX 和 RX 缓冲器包含片上终端电阻器、因此无需外部终端。
    如果不需要 SRIO 接口、SRIO 稳压器电源引脚(VDDR4_SRIO)仍必须连接到正确的电源轨、并施加适当的去耦电容。

    此外、您还必须遵循器件数据手册和硬件设计指南(www.ti.com/.../sprabi2c.pdf)中的建议

    此致、
    Yordan