This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:ADC THS1206配置、LCDK6748至 EMIF

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: THS1206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584016/tmdslcdk6748-adc-ths1206-configuration-with-lcdk6748-through-emif

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:THS1206

尊敬的先生:

先生、我今天使用 LCDK6748并使用 EMIF 方法尝试 ADC 配置、因为 我一开始就在使用它。 我已经验证 了 ths1206的测试模式及其对根据表中给出的寄存器值进行更改的响应、以及它的功能、正如我们之前在设计中所做的任何修改。 但有时我们需要更改 W1和 W11上的跳线连接、以便我们可以调整内部电压和外部电压的变化、例如切换 Vref 模式。
按照 THS1206接口示例(slaa094_R1e2e.ti.com/.../slaa094_5F00_r1.pdfe2e.ti.com/.../sprufl6f_5F00_R1.pdf.pdf)中给出的指令-如图编号所示 25在这里、CSO 最初处于低电平有效状态、之后它将变为高电平、并且在 dat 可用时(/RD=1)它再次变为高电平、但之后它不会变为低电平有效、请向我们简要介绍如何对其进行控制。[第23页、SLAA094.pdf]

第二点是、如表2中所述、特定于 SDRAM 的 EMIFA 引脚(spruf6f_r1.pdf、pg.no 13) EMA_CS0、请向我们简要介绍其功能、因为它也不像所述那样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikant、

    您是否按照 SLAA094_R1图29所示连接了 THS1206? 该连接使用 C6000 EMIF、这与所有 C6000器件相似。

    您对 SPRUF6F_R1中表2的引用对我而言意味着您使用 EMA_CS0连接到 THS1206、这可能是因为 THS1206上使用的名称恰好是 CS0和 CS1。 但是、如果是这种情况、THS1206和 C6748上的芯片选择数字之间就没有直接关系。 实际上、SLAA094_R1图29中显示的连接是更正确的选择、但 CS2是异步器件接口的 C6748的合适连接。

    在我们澄清您的信号是如何连接的之后、也许需要继续讨论。

    此致、
    RandyP