This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:CC1310中的 RTC

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578980/rtos-rtc-in-cc1310

Thread 中讨论的其他器件:CC1310SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

当我将 CC1310置于待机模式时、CC1310中的 RTC 会发生什么情况? 有人能给我一个清晰的解释吗? TI-RTOS 中是否有用于检查 RTC 的示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-RTOS 使用 RTC 作为 ti.sysbios.Clock 模块的时基。 即使处理器处于待机模式、它也会继续运行、并在时钟对象超时时时唤醒处理器。

    时钟对象被用来为诸如 Task_sleep()、Semaphore_pend ()、Event_pend ()等 BIOS API 实现超时 当需要超时时时、各种 TI-RTOS 驱动程序函数也会在内部使用它们。

    RTC 还用作 ti.sysbios.hal.seconds 模块的时基、可用于为应用程序提供时间信息。

    这是否足够信息?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的解释。