This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:OpenCL 监视器固件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579294/am5728-opencl-monitor-firmware

器件型号:AM5728

大家好

我想修改 DSP OpenCL 监控文件、将我们的应用移植到 DM8168中的 DSP 上的 AM5728。

我访问了以下链接: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

重新编译 OpenCL-monitor、但无法重新编译。

我在 build/Arago-tmp-external/linaro-toolchain/work /am57xx_evm-linux-gnueabi/OpenCL-monitor/1.1.11.0-r0.0/gIT/monitor_vayu 中向 device_am57.c 添加了一行"#error "here"。

它应检测是否会重新编译该文件。

运行 machine=am57xx-evm bitbake OpenCL-monitor --force -c compile 和 machine=am57xx-evm bitbake OpenCL-monitor 后。

没有任何错误。  

我应该如何使重新编译工作?

B.R.

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OpenCL-monitor、修改 device_am57.c 后、您能否尝试:

    arago_brand=processor-sdk machine=am57xx-evm bitbake OpenCL-monitor -f -c 安装

    (而不是... -f -c compile)?

    只需确认需要修改的文件即可(如您所述):./build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/opencl-monitor /git/monitor/src/device_am57.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 您显示的方法仍然无法重新编译文件。
    最后,我找到了是否删除 dsp0.*和 dsp1.*文件并运行:
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake OpenCL-monitor -f -c 安装
    然后、修改后的文件将被重新编译。