This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TLC5971:tlc5971 tiva4c129exl 示例代码

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582801/rtos-tlc5971-tlc5971-tiva4c129exl-sample-code

器件型号:TLC5971

工具/软件:TI-RTOS

朋友们、您好!

我们只需要检查 我们的 tlc5971 是否正常工作。 我们使用的是 TIVa4c129exl 控制器。 任何具有简单函数的代码或伪代码都足够了。 还想知道  是否可以通过 SPI 接口与 tlc5971通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 TivaWare 中使用 driverlib 或在 TI-RTOS 中使用驱动程序? 如果您使用的是 TI-RTOS、您使用的是哪个版本?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 TI-RTOS 中使用驱动程序、版本为2.16.01.14
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我获得了不同控制器的代码、但经过细微更改、代码效果良好。 代码位于以下链接中:http://forum.43oh.com/topic/1790-rgb-led-lamp/#comment-16778
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    代码中存在一个小问题。 根据数据表、我们需要以 MSB 的形式发送25h、但我看到的代码正在发送94h、并且在另一个代码96h 中发送。 任何原因、如在 TLC5971的 SPI 传输中完成的任何类型的计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="M Syd Ahmed"]他们正在发送94h,并在另一个代码96h中发送

    谁是"他们"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我得到的代码中、MSB 被发送94h。 在我在 TI 论坛中获取的另一个代码中、它是96h。 发送94h 或96h 时 LED 也会亮起,但发送25h 时 LED 不会亮起。 我得到的代码正在工作、因此无需担心、我只需知道他们的任何类型的转换正在 TLC5971 SPI 传输内部进行。