This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/tms320c6678:PROCESSOR-SDK CSL 错误?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-C667X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583758/ccs-tms320c6678-processor-sdk-csl-bug

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-C667X

工具/软件:Code Composer Studio

PROCESSOR-SDK-c667x 3.2.0.5

1.在文件 CSL_CPtsAux.h、CSL_CPTs.h、cslr_CPTs.h 中、C6678使用 V0版本可能不正确。 我认为它应该是 V4。

2.在文件 cSL_cpsgmii_def.h 中,应在文件末尾的最后一个"#endif"之前添加以下代码:

#ifdef __cplusplus

#endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我发布的问题实际上不是与 Linux 相关的、我想。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的了解。 C6678应使用 V4作为 CPTS。 csl_cpsgmii_def.h 的末尾应该包含这些代码 我为此开了一个 TT。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 csl_cpsgmii_def.h 问题、它将在版本3.3中修复、即将推出。

    对于 V4问题、它将在3.3之后的下一版本中修复、因为这需要更多测试、无法在3.3中获得。 请注意、更改被推送到外部 git
    Git URL: git.ti.com/.../common-csl-ip.git
    提交 ID:14565fc374f10dffae5ab8766dd278b0828244b7
    REF 提交消息:prsdk-2187:更正了 c6678 CPT 的正确实施版本(请注意、这是提交消息在上述提交之前提交一个提交)

    此致、Eric