This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:RTC 和时钟支持

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583938/am5708-rtc-and-clock-support

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:AM5706

我希望确认 AM5706/AM5708的以下2项。

  • AM570x 器件不支持 RTC、需要使用外部 RTC 器件。  
  • 上述器件只需要2/3的外部时钟、而用于 ARM/DSP 侧的所有其它时钟可从内部派生。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James
    在#1上,是的,正确,RTC 在 AM570x 系列上不可用
    2、请进一步详细说明-不清楚查询的上下文是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于外部时钟、我的问题是 AM570x 器件所需的最小外部时钟数。 它看起来像是2个 SYS 时钟、并且对于外部外设、SYS_32K 可能是最小值、具有多达4个外部时钟。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这听起来不错(不知道您可能使用的所有外设/SERDES 等)