This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713:使用 Matlab 和 CCS 的 C6713光谱分析程序

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583846/tms320c6713-c6713-spectrogram-program-using-matlab-and-ccs

器件型号:TMS320C6713

大家好、

我正在使用 CCS 版本6.1.2在 C6713 DSP 套件上进行频谱程序。 但我在这一方案方面遇到了一些问题。 我有该程序的手册、但根据该手册、我找不到需要修改的内容

1)打开“scoedam.cdb”,选择 OutputàRTDX,右键单击属性,然后将 RTDX 缓冲区大小更改为8200。 在 CCS 中、选择 Tools à RTDX à configure 将主机缓冲区大小设置为2048 (from1024)。

我在 CCS 中搜索过、但找不到任何内容?

2) 2)我遇到3个错误、例如:-


#10010链接时遇到错误;未构建"sproectam.out"

#10234-D 未解析的符号仍然是分光光度图 C/C++问题

未解析的符号_main、首先在 C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.14/lib/rts6700.lib 中引用 光谱仪 C/C++问题

您能告诉我问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C67x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    您当然有各种各样的工作要做...

    此光谱分析程序来自哪里? 我不会将其识别为 TI 产品。 您需要联系任何提供该计划的人员以获取有关其要求的信息。

    cdb 文件来自旧版本的 DSP/BIOS、CCSv6可能不支持该版本。 此外、我相信我们不再支持 RTDX。 请升级到最新工具并获取您要使用的程序的更新版本。

    如果"_main"未解析、则似乎您最好通过访问我们的在线培训材料、了解构建 DSP 应用的基础知识。 CCSv6具有出色的教程、您可以从 TI.com 在线搜索存档的技术讲座。 我们可能在过去讨论过其中一些问题。

    没有_main 意味着您的项目中没有完整的 C 程序。 因此、这再次表明、需要返回到任何提供了光谱分析程序的人员、以获取最新版本并获取其工作版本。

    此致、
    RandyP