This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:C5535/C5545 eZdsp USB 记忆棒开发套件与无线接口兼容

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583683/tms320c5535-c5535-c5545-ezdsp-usb-stick-development-kit-compatibility-with-wireless-interface

器件型号:TMS320C5535

我正在开始一个使用数字信号处理(音频效果处理)的项目、该项目涉及让 DSP 板与另一个板进行无线通信。 DSP 板不需要通过无线连接传输音频、只需要与控制单元之间传输一小包数据。

我想使用 C5535/C5545 eZdsp 开发套件(http://www.ti.com/tool/tmdx5535ezdsp)来执行信号处理、因为它符合项目的要求、但是在我承诺将其用于项目之前、我想确保它将与无线通信接口兼容。

查看 C5535的技术参考文档、它似乎能够使用 P1和 P3连接来连接到无线接口。 两个20引脚连接器(P1和 P3)看起来是特定于某些无线模块的。 深入了解后、我找不到有关连接器本身的大量信息、但很明显、PAN1323蓝牙评估模块套件(https://store.ti.com/PAN1323EMK-PAN1323-Bluetooth-Evaluation-Module-Kit-P2702.aspx)可以连接到连接器。 但是、对于该项目、该套件超出了我的价格范围。

我想使用 ESP8266 WiFi 模块(https://www.sparkfun.com/products/13678)等小型模块。 C5535是否能够使用 P1和 P3无线接口连接器中的某些引脚与此类器件进行通信、可能使用 SPI 或 I2C 引脚?

我知道电路板上还有一个带有某些 GPIO 引脚的60引脚扩展连接器、这些引脚是否可以用于与小型无线模块进行通信?

我愿意接受有关实施此项目所需的任何选项的建议。 如果有人知道任何与 P1和 P3连接器兼容的小型低成本无线模块、我将非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]我愿意接受有关实施此项目所需的任何选项的建议。 如果任何人知道任何与 P1和 P3连接器兼容的小型低成本无线模块、我将非常感谢您的帮助

    以下主题将讨论此内容:
    e2e.ti.com/.../152596

    此致、
    Yordan