This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:是 XDS100支持的66AK2G0x

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583387/66ak2g02-is-66ak2g0x-supported-by-xds100

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件: 66AK2G01K2GICE

XDS100是否支持66AK2G01和66AK2G02? XDS100是否支持66AK2x 等其他 KeyStone 芯片? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户132770221:

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    66AK2G0x 器件受 XDS100支持。 实际上、即将发布的 K2GICE 评估平台将 XDS100作为板载仿真器。 我没有任何信息表明 XDS100不支持其他 KeyStone 器件。 请注意、XDS100是一种性能较低的仿真解决方案、可能并不适用于所有软件开发人员。
    此致、
    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 您是否有首次发布的日期和价格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有具体的日期。 此设计是完整的、但要将器件放入 TI store、需要后勤保障。 我建议您在不久的将来继续查看 TI 网站上的页面。  

    此致、

    Bill