This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 中的 TI RTOS 调试选项

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583912/ccs-ti-rtos-debug-options-in-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想知道 CCS 是否提供任何高级 TI RTOS 调试功能。 例如、任务列表、阻止它们的因素、信标状态等 这些功能在 Atolic TrueStudio 中可用。 是否支持此附加调试"层"? 感谢您提供所有信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    对于使用 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)构建的程序、CCS 提供 RTOS 对象视图(ROV)。  下面是一个示例屏幕截图:

    您还可以启用内核事件的运行时记录、这些事件可显示在 CCS 的 RTOS 分析器中。  以下是一个示例:

    此致、

    Janet