This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tms320vc5502:Tms320vc5502

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583843/tms320vc5502-tms320vc5502

器件型号:TMS320VC5502

您好!

根据针对5502的 HPI 数据表、HPI 在快速外设时钟上工作(即 对于 ME 140MHz)。

DSP 从 HPI 存储器读取或写入单个字节/字所需的时间(所需的总时间、包括所有 HPIC、HPIA、HPID 操作)。

此致、

脱欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C55x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan