This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:Pinmux 工具问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583793/am5728-pinmux-tool-question

器件型号:AM5728

您好!

我的客户正在尝试自定义 ti/pdk_am57xx_1_0_5/packages/ti/board/src/evmAM572x/evmam572x_pinmux.c
当前的任务是为 SPI3和 SPI4添加引脚复用。
他们可能会在花一些时间进行调试后手动定制文件、但感觉应该有一些工具来自动生成文件。 因此、他们尝试了引脚多路复用工具
https://dev.ti.com/pinmux/app.html#/config/undefined/AM5728_SR2.0/ID_500/ID_0/null/null
但它们无法生成 pinmux.c 文件、也无法找到如何使用生成的 devicetree.txt。


您能否提供一些提示、说明生成/修改引脚多路复用设置以在 PDK 中使用的建议方法是什么?


提前感谢、

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    Pinmux 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    请查找有关如何使用 pinmux 工具并根据需要生成文件的完整应用手册:  

    或者、只需为当前任务配置 SPI3和 SPI4、即可根据需要从 GUI 中配置并导出 PDK 文件。  在 boardPadDelayInit.c 中、该工具将生成如下所示的内容:

    您可以在此处使用该文件并 将其粘贴到原始"evmam572x_pinmux.c"文件中。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Alex