请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640工具/软件:TI-RTOS
您好:
最近、我使用 PIN_INIT 和 PIN_OPEN 来配置 IO 引脚。但是、存在问题。首先、我使用 PIN_INIT 在 main.c 的开头初始化 IO 引脚 我在 任务中使用 PIN_OPEN 来打开 IO 引脚、那么、就是这样
对吗??? 在使用的上方,电源不仅仅是使用 PIN_OPEN 配置一个 IO 引脚??? 我可以做什么。