This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA7X:SDK Linux Automotive 3.02.00.03源代码构建问题/ Ubuntu 14.04

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583757/processor-sdk-dra7x-sdk-linux-automotive-3-02-00-03-source-build-issue-ubuntu-14-04

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

在构建 Yocto 文件系统时、任务7276正在运行、需要2个多小时。

出现问题“iotop”后,QtWebEngine 正在读取/写入磁盘。

 

.so 由 uid 1000拥有、该 uid 1000与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]

警告:extern-linaro-toolchain-2016.02-r0.arago33 do_package_QA:QA 问题:extern-linaro-toolchain:/libssp-dev/lib/libssp.la 由 uid 1000拥有、这与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的

extern-linaro-toolchain:/libssp-dev/lib/libssp_nonshared.a 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由主机污染造成的

extern-linaro-toolchain:/libssp-dev/lib/libssp_nonshared.la 由 uid 1000拥有、与运行 bitbake 的用户相同。 这可能是由于主机污染[主机-用户-受污染]

当前1个正在运行的任务(7276、共7294):

0:qtwebenginer-5.6.2+gitAUTOINC+ec84507898_4d61c01b71-r0 do_compile (pid 20071)

此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    这似乎不是一个问题。 qtwebengine 是一个大型封装、根据您的机器速度和运行速度、可能需要一些时间。

    如果您允许它完成、我希望它能顺利完成。
    当您有最终观察结果时、请更新此主题。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    非常感谢你的帮助。
    qtwebengine 将在我的编译机器上花费更多时间。 现在、Yocto 文件系统构建已成功完成。

    此致
    Joe