This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:如何在单个工程中附加不同的文件

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579643/rtos-launchxl-cc1350-how-to-attach-different-files-in-single-project

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

如何为具有不同优先级的不同任务创建不同文件并将其附加到主 c 文件中。 是否有可能有不同的任务具有不同的优先级、我为每个不同的任务创建不同的文件、然后我将这些文件包含在主 c 文件中、它们将根据所附的优先级运行。 我找到了一个示例 rfwsn集中 器示例、但本例中的优先级相同。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6663.tirtos_5F00_lab1_5F00_cc2650launchxl.zipHelloShubham

    通过将任务和变量定义为 extern 并包含头文件、可以轻松地完成它、就像我们进行正常的 C 编程一样。 我要附上一个 CC2650 Launchpad 示例。 您可以获取其参考。

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生的回答。 但是、如果优先级不同、文件将根据分配给它们的优先级运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subham、

    它将根据任务优先级工作...在我的示例项目中、我创建了两个优先级为1和2的任务。 它可以与我的 CC2650 Launch Pad 配合使用。

    此致、

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。