This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM385:mkdosfs 部分格式化 SD 卡?

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583831/linux-dm385-mkdosfs-partially-formatting-sd-card

器件型号:DM385

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用 IPNC 文件系统。 我正在尝试使用以下命令格式化 SD 卡(我的 SD 卡大小为16GB)

mkdosfs -F 32 /dev/mmcblkp1 -n 引导

但之后 SD 卡的大小仅为2GB

当我在具有16GB SD 卡的 PC (Ubuntu 12.04)中使用相同命令时。 我得到了完整的16 GB 内存。

PC 和目标板 mkdosfs 版本相同...

mkdosfs -v

mkdosfs 3.0.12 (2011年10月29日)

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议您改用 mkfs.vfat。 参数相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另请检查 mmcblk0p1的大小。 可能是 mmcblk0p1在目标中创建为2GB 分区。 如果运行的是同一个脚本,则分区大小不应成为问题。