This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM3352主板上的 MLO 错误

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583697/linux-a-error-about-the-mlo-on-am3352-board

主题中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、我的主板是 AM3352主板、我的 SDK 版本 是 v03.02、当我使用 预编译的 images/u-boot-spl.bin-AM335x-EVM MLO-AM335x-EVM 在我的主板上运行时、串行端口终端看不到任何消息打印出来、仅显示"CCCC"

但是、如果我使用 v01.00、我可以看到这样的消息:'U-Boot SPL 2014.07-gfb6ab76 (2015年7月06日- 16:00:22)'!

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是定制板吗?

    控制台上的'CCCCCCC'意味着您的电路板正在尝试从 UART 引导。 创建可引导的 sdcard 时,需要在引导分区上复制 MLO 和 u-boot.img 文件。 它们对应于:
    prebuilt-images/MLO-AM335x-EVM =>复制到引导分区并重命名为 MLO
    prebuilt-images/u-boot-am335x-evm.img ==>复制到引导分区并重命名为 u-boot.img

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好‘,感谢您的回答。我已经将 MLO 和 u-boot.img 复制到了 SD 卡,如果我使用 v01.00.xx 的 SDK,控制台打印正常,我可以看到这样的'U-Boot SPL 2014.07-gfb6ab76 (Jul 06 2015 - 16:00:22)',但如果我使用最新版本(v03.02)',则可以停止打印!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用定制板、我的问题可能与e2e.ti.com/.../1974457相同 、但如何解决?