This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:使用 PRU 的 SPI

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583495/am4379-spi-using-pru

器件型号:AM4379

尊敬的同事:

我的一位客户正在寻求帮助。 他需要在 AM437x PRU 上连接两个 SPI、每个 SPI 连接到一个自己的 PRU。 他们询问需要使用哪些引脚连接到 PRU0/1?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能更详细地解释一下吗? 根据您的帖子、我了解他们想要在 PRU 上实现 SPI、但不清楚他们想要的模式-主器件或从器件。 他们想要连接哪些外部外设?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望实施 SPI 从站、但我不确定他们计划连接什么、这很重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 AM437x TRM Rev. F 的第30.4.1.2.3.3节中介绍了 PRU 串行移入。数据输入是引脚 pr PRU _GPI0、但在此模式下、数据在内部时钟上采样。

    一种更方便的方法是并行捕获。 AM437X TRM Rev. F 中的第30.4.1.2.3.2节对此进行了说明。数据输入是引脚 pr PRU _gpi[15:0]、时钟输入为 pr PRU _gpip16。