This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/J6EVM5777:PSDKLA 3.0x 上的 USB1接口使用

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582068/linux-j6evm5777-usb1-interface-usage-on-psdkla-3-0x

器件型号:J6EVM5777

工具/软件:Linux

大家好、

我将在 J6 EVM 上测试 USB1接口,下面是我的步骤和结果。

首先、切换 CPU 板 SW1 DIP 开关。 更改 DIP-2以使 ID 引脚接地。

使用 glsdk7.02.00.02时、我可以使用 USB1作为 USB 集线器。

引导日志中有 USB3和 USB4。

[7.264450]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器

[7.26827] HUB 3-0:1.0:检测到1个端口
…………
[7.320878]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.324659]集线器4-0:1.0:检测到1个端口

下面是我的日志和结果。

e2e.ti.com/.../glsdk7403_5F00_log.txt

但当我使用 SDK 3.0时、包括 PSDKLA 3.00、3.01、3.02

我只能获得以下日志...  我看不到 USB3和 USB4。 是否需要修改??  

[11.141885] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[11.147983] rpmsg_RPC rpmsg5:已发布函数= 9
[11.153852] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[11.177584] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
[11.201735] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 511、IO 内存0x488d0000
[11.210156]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[11.222239]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[11.235261] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[11.240781] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号2
[11.252709] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[11.262713]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[11.262739]集线器2-0:1.0:检测到1个端口

提前感谢。

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AC、

    您的意思是 USB3/USB4 J6 SoC 中的 USB 控制器(无 PHY)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在测试 J6 EVM USB1 (USB3.0端口)。 我认为它连接到 USB3PHY。 我是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,请忽略我的问题。 您是指集线器上的端口、而不是 J6器件中的端口...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AC、

    我已将您的问题转交给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流、

    [引用 user="ac"]

    引导日志中有 USB3和 USB4。

    [7.264450]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器

    [7.26827] HUB 3-0:1.0:检测到1个端口
    …………
    [7.320878]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [7.324659]集线器4-0:1.0:检测到1个端口

    下面是我的日志和结果。

    [/报价]

    我在 glsdk7403_log.txt 中找不到这些消息。

    [引用 user="ac"]但当我使用 SDK 3.0时,包括 PSDKLA 3.00、3.01、3.02[/引用]

    要在 PSDKLA 3.x 中将 USB1 (SuperSpeed USB3.0)用作集线器(主机模式)、请参考以下指针:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    抱歉... 附加了错误的文件。

    这是整个引导日志。  e2e.ti.com/.../GLSDK7.02_5F00_boot_5F00_log.txt

    和 USB1测试日志。  e2e.ti.com/.../USB1_5F00_glsdk_5F00_7.02.txt

    所有测试均使用 SDK 预构建映像。

    交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流、

    因此、在 GLSDK7.02中、USB 集线器工作正常、而在 PSDKLA 3.2中、它不工作?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的

    交流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流、

    您是否查看了我发送的 wiki 页面? 您是否遵循这些标准?

    在 PSDKLA 3.2数据表维基网页中、USB 集线器被称为支持的功能。

    此致、
    帕维尔