This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:检查 C5515

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582509/ccs-tms320c5515-check-c5515

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将构建用于生产的测试工具  

1) 1)如何检查 DARAM 和 SARAM

2) 2)对于定制电路板上的 C5515自检、您能提供更多建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更新 C5000自检方法?

    是否有关于大规模生产中的 C5000测试的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于此系列器件、我们不提供任何产品化自检/应力测试 软件套件

    我建议 使用 C55x CSL

    并可能将 EVM 供应商的测试代码用作开发您自己的大规模生产自检的参考。

    此致

    Mukul