This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:有人知道 DM385 PCIe 端口在进行 H.264视频编码时可以输出旁路全高清@60P 数据?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582660/dm385-anyone-knows-dm385-pcie-port-can-output-bypass-full-hd-60p-data-while-doing-h-264-video-encoding

器件型号:DM385

由于 DM385支持 PCIe 2.0、因此它有可能以4Gbps 的速率输出数据。 全高清@ 60P 时的原始 HD 视频数据速率可以是3Gpbs。 也就是说、DM385可以通过其 PCIe 端口输出全高清原始视频。 有人对此有应用程序或测试吗?

为了进一步讨论、即使我们在理论上假设、通过 PCIe 端口输出原始全高清@60P 视频是可行的、它是否也可以同时支持全高清 H.264视频编码? 我可以想象的潜在问题是、内存的吞吐量会受到压力。 由于这两个函数都需要大量的存储器带宽、因此存储器带宽可能不足以支持两个应用同时运行。  我希望任何专业知识都能提供深入的信息、从而 让我们了解这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通知我的团队研究此问题。

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗? 谢谢、