This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:初始化 SDIO 卡失败、出现错误-16

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581126/linux-initialising-sdio-card-fails-with-error--16

工具/软件:Linux

大家好、我正在使用 AM572x-EVM 板和 Linux SDK 03.00.00.04及内核4.4.-12。

我们将通过 SDIO 使用 WIFI 模块。  我已启用所需的 SDIO 支持。

但我在 SDIO 初始化时遇到以下错误。 请告诉我需要做什么。


[2.293464]   omap_hmc 480ad0.mmc:默认模式下无 pinctrl 状态
[2.3055]   mmc0:排队未知 CIS tuple 0x80 (3字节)
[2.313787]   mmc0:排队未知 CIS tuple 0x80 (7字节)
[2.320796]   mmc0:排队未知 CIS tuple 0x80 (3字节)
[2.405659]   mmc0:排队未知 CIS tuple 0x80 (6字节)
[3.242120]   错误:MMC_SDIO_INIT_CARD 失败 SDIO 卡
[3.247296]   mmc0:初始化 SDIO 卡时出错-16

MMC_ATE_SDIO()调用在./drivers/mmc/core/sdio.c 文件中失败的 MMC_SDIO_INIT_CARE()。