工具/软件:Linux
您好!
我们使用的是 Z3的评估板。
我有两个问题。
1)需要将 GPIO72配置为中断引脚、按下按钮时、GPIO72引脚应变为高电平。 我们如何将 GPIO72引脚配置为中断引脚。
2) 2)需要配置 GPIO 73和74并将默认值设置为1。
我已经完成了引脚复用以配置 GPIO、如下所示
MUX_CFG ("GPIO78_73"、 2、 0、 3、 0、 0)在 mux_cfg.c 中
在 board-DM365-EVM.c 文件中、我添加了以下代码来启用 GPIO
/* GPIO73 */
Davinci_cfg_reg (DM365_GPIO78_73、PINMUX_RESV);
/*将 GPIO20配置为输出*/
GPIO_REQUEST (73、"video_in");
GPIO_DIRECT_OUTPUT (73、1);
GPIO_SET_VALUE (73、1);
但它不起作用