This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Linux/AM3358

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583547/linux-am3358-linux-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你(们)好

 我将 Meta-ti 层用于我的定制设计项目。  

 请告诉我如何将 GPIO 用作唤醒源? 在内核中需要进行哪些修改?

GPIO0_2在 sysfs 中导出,/sys/class/gpio2/power 中没有 WAKEUP 属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    您使用的是哪种 Linux 内核版本?

    在较新的内核(3.x、4.x)中、在 DTS 文件中配置 GPIO 唤醒。 有关更多信息、请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../2106952
    e2e.ti.com/.../2101899

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pavel

     我正在使用4.9.13内核.. 我  在几天内就配置了 gpiokeys,就像上面的链接中提到的那样。 在待机和挂起到内存模式下,gpiokeys Wakeup 不工作。

    您能解释一下问题所在的位置吗?

    此致

    Raji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raja、

    [引用 USER="Raji A"] 我正在使用4.9.13内核

    此版本不是 testes、官方不支持。

    请使用最新 AM335x TI PSDK 3.2随附的4.4.32

    此致、
    帕维尔