This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:视频监控解决方案

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583218/rtos-am5728-video-monitor-solution

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

先生

是否可以基于 TI RTOS - AM5728提供数字监视器解决方案(带输出图形)?

我们希望使用 AM5728的缩放和图像增强器部分。

LCD 子系统-视频输入端口-仅需要缩放配置  

此致

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看我们的 VPS 环回示例 loopback_priv.h、structure LpbkApp_TestParams:

    uint32. CaptScEnable;
    /**<在捕获路径中启用定标器。
    * LPBK_APP_SC_DISABLE_ALL:SC 已禁用、
    * LPBK_APP_SC_ENABLE_0:为流0启用 SC
    * LPBK_APP_SC_ENABLE_1:针对流1启用 SC
    * LPBK_APP_SC_ENABLE_ALL:为流0和1启用 SC。 *
    uint32. CaptInWidth;
    /**<以像素为单位的输入分辨率宽度-用于使用定标器的情况。 *
    uint32. CaptInHeight;
    /**<以行为单位的输入分辨率高度-用于使用定标器的情况。 *
    uint32. captOutWidth;
    /**<缩放输出分辨率宽度(以像素为单位)-在分频器为的情况下使用
    *已使用。 否则、这应与输入宽度相同。 *
    uint32. CaptOutHeight;
    /**<缩放输出分辨率高度(以行为单位)-用于分频器的情况
    *已使用。 否则、这应与输入高度相同。 *

    uint32. dispInWidth;
    /**<以像素为单位显示宽度。 *
    uint32. 显示高度;
    /**<以线条显示高度。 *

    uint32. tarWidth;
    /** uint32. tarHeight;
    /**
    以及我们的测试示例配置:
    LPBK_APP_SC_DISABLE_ALL、 /* captScEnable */
    1280U、 /* captInWidth */
    720U、 /* captInHeight */
    1280U、 /* captOutWidth */
    720U、 /* captOutHeight */

    1280U、 /* dispInWidth */
    720U、 /* dispInHeight */
    LPBK_APP_USE_LCD_width、 /*目标宽度*/
    LPBK_APP_USE_LCD_HEIGHT、 /*目标高度*/

    您可以指定捕获输入宽度和高度以及捕获输出宽度和高度(VIP 参数)。 捕捉的输出将输入到显示。 在显示中、您可以指定输入宽度。 当显示屏的输出分辨率和输入分辨率不同时、您可以启用缩放。

    什么是图像增强器?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的。

    逻辑块、也就是

    1) 1)视频输入端口

    2)视频处理引擎块

    3)显示子系统

    当我参考 AM5728的硬件手册时,许多地方 的 C 代码即将推出。1)它是否是 TI -RTOS / Linux SDK 的一部分?

    2)要使基于 AM5728的 LCD 数字显示器产品成为可能,要使用 所有寄存器功能,TI-RTOS 平台是否足够?

    此致

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    AM5728具有技术参考手册。 我们提供了两个软件包:TI Processor SDK RTOS (SYSBIOS)和 TI Processor SDK Linux。 对于 TI RTOS (SYSBIOS)、我们有 VPS 驱动程序、涵盖捕获和显示部件、以及源代码、预编译库和测试示例。 它们可以在 TI AM57x EVM 上运行。 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_VPS_DRIVERS。您可以参考这些信息来制作您的产品。

    如果您使用 Linux、请参阅
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Software_Developer’s_Guide

    此致、Eric